This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMT70:℃?使用内置 ADC CC2640R2F 与 LMT70配合使用,精度是否在0.1 μ V 以内

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F, LMT01, TMP116, TMP112, LMT70

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/649735/lmt70-if-i-use-the-adc-built-in-cc2640r2f-to-work-with-lmt70-can-the-precision-be-within-0-1

器件型号:LMT70
主题中讨论的其他器件:CC2640R2FLMT01TMP116TMP112

成本 ,我的客户不想使用单独的 ADC IC。   ℃?他仅使用 CC2640R2F、那么温度精度是否在0.1 μ s 之内、TI 是否可以提供完整的解决方案?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zehua、

    您的目标工作温度范围是多少?

    我们的器件仅在 20C 至42C 的温度范围内具有0.13C (最大值)的额定温度。  这不会导致 ADC 误差。  因此、您对0.1C 的要求看起来不是很有希望。

    我快速计算了 ADC 产生的温度误差、在-40°C 至85°C 的温度范围内、误差约为~1C。  因此、0.1C 的系统精度在宽温度范围内看起来并不实用。

    如果您希望在宽范围内保证精度、我建议查看数字、如 tmp116、LMT01或 TMP112。

    开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Kelvin,

    本产品测量体温。 因此  、温度 范围 将 为35~42C。

    TI 是否拥有 良好的总体解决方案? 如果有、您能给我一个参考解决方案吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请查看使用 LMT70温度传感器的可穿戴 TI 设计。
    www.ti.com/.../TIDA-00824

    但是、由于除了 MCU 之外、它还必须使用外部 ADC、因此它的效率不是很高。 如开尔文所述、请考虑将 TMP116用于此类应用。

    此致、
    何塞