This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMT70:光谱波长范围

Guru**** 2585285 points
Other Parts Discussed in Thread: LMT70

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/648258/lmt70-spectral-wavelength-range

器件型号:LMT70

LMT70的光谱波长范围是多少?  

此传感器是否适合用于从车辆进行地面温度监测?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kanaya、

    请阐明您的应用上下文。  您要测量什么表面温度?  例如 PCB?  我们没有关于器件频谱响应的数据。  您在什么光谱环境中工作?  您的目标精度和封装尺寸是多少?

    开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    道路和住宅区的表面温度。 此仪器是否适用? 而根据光谱范围、我指的是该传感器感应到的波长范围(例如6-10微米)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在推荐适合您应用的特定传感器之前、我需要了解精度、热时间常数、成本等要求。

    如果成本不是一个问题、我建议您开始查看我们的数字温度传感器、该传感器可确保系统精度。

    我们的 IC 温度传感器通过测量作为温度函数的结 VBE 的变化来感测温度。  此结可位于同一芯片(本地)上或外部(远程)上。  温度变化是热传递的函数、包括传导、对流和/或辐射。  有关这方面的更详细说明、请访问:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    精度应在0.5度 C 以内 是否有任何文档可提供有关传感器光谱波长范围的信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kanaya、
    TI 产品系列中支持的所有温度传感器都是基于接触的传感器。 这意味着 IC 需要物理接触它需要测量的温度。 例如、安装了温度 IC 的 PCB 或需要安装外部 BJT 的远程区域)。 第一个用例用于称为本地温度传感器的传感器、第二个用例用于称为远程温度传感器的传感器。
    无论如何、这些都与辐射(或波长)没有任何关系。
    如果您是指基于红外(IR)的温度传感器、它们是无接触式传感器(无需触摸感应区域)、但 TI 现在不支持这些产品。

    希望这对您有所帮助。
    何塞