请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:HDC2010 主题中讨论的其他部件:CC2650MODA、 HDC1080、 CC2650
您好!
我使用 contiki 进行开发、并使用 CC2650MODA。
我在电路板上添加了一个 HDC2010温度+湿度传感器。 我使用 HDC1080传感器进行测试=一切正常。
现在、我想在 CC2650的 I2C 上使用 HDC2010。 是否有人编写了驱动程序示例?
感谢你的帮助。
此致
皮埃尔