This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC2010:数据表清晰化

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/649973/hdc2010-datasheet-clearification

器件型号:HDC2010

您好!

在第18页、第7.6.5章、表16中有一种描述中断 DRDY 寄存器的错误机器。 位6的名称被指定为 HH_STATUS (湿度高?)、但在可分辨率描述中、它被描述为温度高状态。 一个类似的 mach 针对位5、位4和 BIT3。 您能清楚地说明哪种甲苯甲苯是正确的吗?

此致

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    在表16中、说明列是正确的。 重复表15中信息的字段列不正确。 这些位的顺序应与表21和表22配置寄存器中显示的顺序相同。

    感谢您将此事提请我们注意。