This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM26LV:LM26LV 的功耗。

Guru**** 2584235 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/650120/lm26lv-power-consumption-of-the-lm26lv

器件型号:LM26LV

大家好、

我将考虑使用该温度传感器代码 LM26LVCISC。

我尝试在数据表中找到功耗、但我找不到它。 是否有人知道此温度传感器的功耗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oscar、

    如果您尝试确定功耗、则需要查看电源电流和电源电压。 静态电流典型值为8uA、最大值为16uA

    如果您使用的是3V 电压轨,则功率为 P=IV=16uA*3V=48uW (最大值)。

    开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、非常感谢。