This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP422:当远程热传感器悬空时、远程温度脉冲约为+/-1C。

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/650073/tmp422-remote-temp-pulse-about--1c-when-the-remote-thermal-sensor-is-floating

器件型号:TMP422

大家好、


我们使用 TMP422并通过电缆将远程引脚连接到热传感器。

如果我们移除热传感器、我们仍然会从 I2C 远程温度寄存器中获得+/-1C 脉冲。 这是正常症状吗?

此外、当我们在 TMP422顶部外壳上使用手指按压时、本地温度和远程温度(也断开热传感器)都明显上升。 这是正常症状吗?

请提供帮助

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    您能否检查远程温度响应中的开路位? 您可能会看到一个无效的响应、该响应看起来是温度、但如果 open = 1、则应忽略该值。

    谢谢、