This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:CAN MMW SDK 1.1.02支持 ADC 采样数小于64

Guru**** 2587165 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/649002/awr1642-can-mmw-sdk-1-1-02-support-adc-sample-number-less-than-64

器件型号:AWR1642

您好!

RL sensor.h 中有以下注释、我的客户想知道它是否支持配置小于64的 ADC 采样数、您是否可以帮助确认? 谢谢。

有效范围:64至 MAX_NUM_SAMESSAples \n

BR、

Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:
    您是否尝试知道客户为什么要收集的 ADC 样本数量少于所提到的数量?

    -Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Raghu、
    这取决于客户的算法、他们不关心 ADC 采样数、他们认为32就足够了。 我的客户已经使用32进行了测试、没有发现任何问题。 需要您的帮助来确认它是否合理。
    谢谢和 BR、
    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:
    样本大小限制64主要用于在您希望通过 LVDS 发送 ADCBoff 数据时进行 HSI 数据传输。
    但对于 DSP、此样本大小可将最小值降至16、用户需要根据样本大小处理 FFT 算法。

    此致、
    Jitendra
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jitendra;

    感谢您的回答。 当我尝试收集少于64个样本时、即使只使用 DSP、我似乎也会遇到配置错误。 如何忽略此配置错误?

    谢谢、
    Erik