This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:什么限制 AWR1642在每个线性调频脉冲采集不到64个 ADC 样本?

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/648717/awr1642boost-what-is-limiting-the-awr1642-from-collection-less-than-64-adc-samples-per-chirp

器件型号:AWR1642BOOST

您好;

我想知道为什么每个线性调频脉冲收集至少64个 ADC 样本。 假设所需数据格式(实数或虚数)未超过最大采样率、那么我们为什么不能收集32个点呢? 我是否可以实施任何权变措施来绕过此限制?  

我从以下位置获取此信息:

C:\ti\mmwave_DFP_00_09_01_06\docs\AWR1xx_Radar_Interface_Control.pdf

谢谢、
Erik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Erik、

    我要和 AWR 团队谈谈这一个问题、我将在接下来的几天内为您做出回应。

    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Akash、

    谢谢你。 我将热切地等待你团队的回应。

    此致、
    Erik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Erik、
    请参阅此帖子以了解您的查询
    e2e.ti.com/.../2387977

    此致、
    Jitendra