This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AWR1642:导入工程

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS, MMWAVE-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/647027/ccs-awr1642-import-project

器件型号:AWR1642
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOSMMWAVE-SDK

工具/软件:Code Composer Studio

我从 Resource Explorer 下载毫米波工程(如 第一张图片所示)。但将工程导入 CCS 时、无法成功(如第二张图片所示)。我想根据修改 SDK 演示来开发自己的演示。但是、SDK .What 中没有有用的工程 我该怎么办?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请使用“安装到桌面”按钮,然后选择“使脱机可用”选项来安装它们。 之后、再次单击"Import to IDE"按钮以导入项目。

    此 CCS 工程适用于 mmWave SDK 1.0.0.5版本。

    并确保您已在 CCS 中安装毫米波雷达器件支持包。

    [菜单帮助->安装详细信息]

    此致、

    Jitendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!,我已经按照   您的建议完成了所有步骤。但  在我尝试导入  项目时仍会提示错误。我该怎么办? 期待您的回复,谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

       有关该错误的详细信息  如下所示,如何解决 该错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请通过此 链接在 与 CCS 安装路径相同的路径(c:\ti\)安装 SYSBIOS v6.52.0.12、以便 CCS 可以找到此版本。

    理想情况下、此版本是 MMWAVE-SDK 1.1版本的一部分。

    此外、针对 SDK 1.1的 mmw 演示应用的 CCS 项目在 TI 资源浏览器上进行了更新、如果您使用的是 SDK 1.1版本、请使用该项目。

    此致、

    Jitendra