This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AWR1642:我可以使用 CCS 通过驱动程序为 AWR1642 (MSS 和 DSS)构建工程吗?

Guru**** 2584825 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642, MMWAVE-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/649892/ccs-awr1642-can-i-use-the-ccs-to-build-project-for-awr1642-mss-and-dss-with-drivers

器件型号:AWR1642
Thread 中讨论的其他器件: MMWAVE-SDK

工具/软件:Code Composer Studio

我看到 MMWAVE_SDK_USER_guide。
它说我使用了 ccsdebug 和 xer4f。

我想在 AWR1642中使用驱动程序(C:\ti\mmwave_sdk_01_00_02\packages/ti\drivers)。
如何在 CCS 中将驱动程序添加到项目中。




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,JuiYang,
    假设您需要执行此步骤来从 CCS 调试驱动程序源代码、此处是对您的查询的响应。

    要在 CCS 开发模式下调试任何演示/应用、您需要将'xwr16xx_ccsdebug.bin'刷写到 AWR1642器件、然后在下电上电后、您需要通过 CCS GUI 连接到 MSS 和 DSS 内核、并通过 JTAG 将*。xe674下载到 DSS、并将*。xer4f 下载到 MSS 内核。

    驱动程序库以*。aer4f (对于 MSS)和*。ae674 (对于 DSS)的形式提供、并通过 makefile 或 CCS 工程提供演示应用程序。
    这样、您就可以使用 CCS GUI 调试驱动程序代码、如果 CCS 无法映射到其源代码、则需要手动将其映射到本地 MMWAVE-SDK 路径。

    如果您不需要为任何外设驱动程序创建单独的 CCS 工程、则最好选择此选项。 您可以在驱动程序中进行任何更改、并使用 gmake 命令来构建库、然后构建演示应用。



    此致、
    Jitendra