This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443BOOST:RangeFFT 不能#39;t 提供正确的 rangebin_index

Guru**** 2587265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/649796/iwr1443boost-rangefft-doesn-t-give-the-correct-rangebin_index

器件型号:IWR1443BOOST

大家好、

我正在进行生命体征项目。 在我的一项测试中、我可以在 距离系统配置图中获得单个干净峰值、这 应表明 SNR 较高。 但奇怪的是、我无法获得好 的 VitalWaveForms 和 生命体征 速率估算

稍后、我发现  Rangebin_Index 有问题。  Rangbin_Index 不会反映  在 距离剖面图 中所显示的主题与天线之间的实际距离。 对于距离0.8米的受试者、 Rangbin_Index 应对应 于大约20的值。 但 即使  在我刷新了 vitalSign_MATLAB GUI (多次)并让主题改变天线的无线电距离后、Rangbin_Index 仍保持在5。 另一方面,距离剖面图 始终显示出对距离的很好的估计,并反映了主体距离的变化。

因此、我认为、即使在距离系统配置窗口中具有非常干净的峰值、也无法正确绘制波形的原因程序正在从错误的距离箱中提取相位信息

这是否意味着距离 FFT 无法正常工作? 此外、 Rangebin_Index距离系统配置图之间是否存在相关性? 就我的观察而言,这些意见根本没有关系。  

此外、在另一个测试中、我可以获得良好的重要波形和速率估算、但在 ChestMovement_WfM 和 BR_WfM 中、我仍然会得到一些间歇性平坦线Rangebin_Index 仍有问题每次 Rangebin_Index 更改为5时、相位信息的提取都会失败、这是合理的。

但我不明白是什么导致 Rangebin_Index 计算失败,以及为什么当 rang bin 计算不正确时 Rangebin_Index 的值始终下降到5

非常感谢您、

正国孙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zhengguo、

    这是一个非常有趣的查询。 遗憾的是、我直到周一左右才能够为您提供回复、因为我需要与生命体征演示创建者交谈。

    如果您可以提供更多信息、包括任何代码更改、则您可以进行这些更改、从而简化此过程。


    谢谢、
    Akash