This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM20:LM20的加电时间

Guru**** 2585585 points
Other Parts Discussed in Thread: LM20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/647679/lm20-power-on-time-of-the-lm20

器件型号:LM20

  为 LM20加电后需要多长时间才能提供额定输出信号(ESP 在-40°C 工作温度下)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    让我来看看这个。

    开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、

    遗憾的是、我们没有该器件的加电稳定时间。  如果您愿意、我可以使用 EVM 测量几个器件的稳定时间?  我需要知道您的负载条件、例如串联电阻和电容、因为这些将决定输出电压的时间常数。  由于日程安排紧、此作业的预计时间为一周。  如果您希望我继续、请告诉我。

    开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是-请验证和 EVM 上的稳定时间。 输出 RC 为470欧姆、0.1uF。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Steve、

    明天我应该在一天结束前得到答案。

    开尔文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、

    根据在25C 和-40C 下进行的测量、LM20的加电稳定时间小于10ms。  我为您附上了-40C 下的示波器屏幕截图:

    蓝色走线是 VCC、黄色走线是 VOUT。  Rload=475 Ω、Cload=0.1uF。

    开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Kelvin 的出色响应!