请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OPT8241-CDK-EVM
您好!
我在 TI 培训网站上观看了视频"2.5 3D 飞行时间系统偏移校准"。
我可以通过观看这些详细视频很快了解整个校准步骤。
但无论如何,有一些问题困扰着我,希望我能在这里找到答案。
1、"非线性校准"和"共相位偏移校准"之间有何差异?
对于非线性校准、我测量实际距离以及在该距离内测量的相位1、相位2。 校准向导将构建 LUT。
该 LUT 表示距离与该距离中的真实相位之间的关系。
对于常见相位偏移校准、它执行相同的操作。 测量实际距离和相位、并计算理想相位和测量相位之间的偏移。
我真的不明白这两个校准之间的区别是什么。
2、当我进行公共相位偏移校准时、例如在3米处、我可以得到3米处的距离和相位之间的关系。
但是、如果我的目标移动到5米、校准不起作用、是不是吗?
我应该在5米处进行一次校准吗?
3、如何将这些校准 LUT 或参数合并到合并的 LUT 或摄像头文件中?
4、在实际情况下、我必须在更改场景时更改不同的摄像机文件或校准 LUT。 对吧?
我必须进行多次校准才能为每个场景准备大量摄像机文件。 对吗?
TI 的建议是什么?
期待您的回答。
谢谢、此致。
Peter