This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000-TDC7200EVM:测量液体箱中的液位-耦合材料并延长计时寄存器

Guru**** 2582425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/648333/tdc1000-tdc7200evm-measuring-liquid-levels-in-liquid-tanks---coupling-material-and-extending-the-timing-register

器件型号:TDC1000-TDC7200EVM

您好!

我刚刚开始使用 TDC 1000板测量金属箱中的液位、方法是将超声波传感器安装在金属箱底部、就像"如何通过金属箱底部执行液位感应"中一样。

但是、我想避免将传感器粘在水箱上。 我有时会使用各种耦合介质获得信号、但在我看来、容器和传感器之间的耦合介质非常重要、而且它也高度依赖于传感器和频率。 您对厚度、耦合介质的一致性或使用最佳的频率等关键因素是否有任何经验?

此外、我在处理评估板上的计时寄存器时遇到了困难。 我需要3.4ms 的最长时间来检测最高液位。  ´是否有办法减慢计时寄存器的时钟、或者至少 I μ s 会妨碍电路板在1ms 后切断信号?

祝你一切顺利、

格伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Glenn、

    除了传感器安装应用手册中列出的基本建议之外、我们的专业知识在传感器耦合的理想材料方面受到了一些限制。 我建议您联系换能器制造商以获得更好的结果。

    借助评估板和1MHz 传感器、您可以通过使用 MSP430上的 CPU 时钟而不是板载晶体振荡器来实现更长的测量周期。 目标是增加 T0 (调整 CLOCKIN_DIV 之后的输入时钟周期、控制消隐时间和总体测量长度)、同时将 T1 (TX_FREQ_DIV 之后的 TX 输出周期)保持在1us 或1MHz 频率。

    您可以将 MSP430时钟设置为2MHz。 在设置页面上、选择 CPU_CLK、然后单击 CPU_CLKEN。 确保将 EVM 上的跳线 JP5更改为 CPU。 接下来、将 TX_FREQ_DIV 更改为2分频。 将 CLOCKIN_DIV 更改为 T0最大周期除以2。 这会将最大超时时间增加到大约1ms、您可以调整 Timing_REG 和 AutoZero_Period、以将长达2.4ms 或更长时间的时间相加、从而使完整测量长度达到3.4ms 或更高。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Scott、

    非常感谢您的回答! 不幸的是,我不得不等到今天才继续进行这一项目。

    正如您所说的、我能够将计时寄存器的最大扩展约8ms、这已经足够了。
    但不知怎么说、即使我将频率除以2、使我再次得到1MHz、我也无法再看到反射信号。
    (在我写这篇文章时、我想到自动置零周期可能还延长了很多、以便信号消失、但它是否也有其他原因?)
    除此之外、我仍然得到这一步、就像2ms 后示波器上的行为(我贡献给它停止测量的点)、而不是我在计时寄存器中设置的时间、该时间应该远超过2ms。
    您能想到这样做的原因吗?

    祝你一切顺利、
    格伦