This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP103:是否有分辨率为0.5C 的传感器与 TMP103封装类似?

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP103, TMP108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/649823/tmp103-is-there-any-sensor-with-0-5c-resolution-similar-to-tmp103-package

器件型号:TMP103
主题中讨论的其他器件: TMP108

您好!

您是否具有 分辨率为0.5C 的温度传感器、其封装和尺寸与 TMP103相同?  

如果是、请提供 器件型号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peri、

    很抱歉、我们确实有比 TMP103更精确的等效封装。

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、我的理解是、您没有 该封装(TMP103 DSBGA (4) 0.76mm×0.76mm)的器件 SIMAR、分辨率为0.5? 我是对的吗?

    我希望器件的分辨率为0.5、 封装尺寸应为 0.76mm×0.76mm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peri、

    我试图 离线与您联系、讨论此事。 正如我提到过的、我们没有与 TMP103相似的具有0.5°C 分辨率的封装尺寸。 采用 WCSP 封装的最接近的器件是 TMP108、在0.75°C 下精度很低 它具有更大的芯片尺寸1.2mm×0.8mm、6焊球 WCSP。

    Aaron