This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT101:IS4711FE 替代产品

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: OPT3001, OPT3002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/649803/opt101-is4711fe-alternative

器件型号:OPT101
主题中讨论的其他器件:OPT3001OPT3002

大家好、

我的客户正在寻找 IS4711FE 的替代产品。

我们能否 为 AFE 提供器件 optXXX?

还是从 xx 中提供光电二极管和 TI 的 AFE?

此致、

Kamal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kamal、

    对于检测到的光的频率和所需的样本/秒、客户有哪些要求?  

    最棒的

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、我想这是在尖锐的部分提到的、实际上应用只是开/关、实际上我们可以更改光电二极管的发射和接收...如果它能让我们变得便宜和容易..
    我将与客户核实是否有特殊频率。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 您还能告诉我该应用是什么吗? 我想知道 OPT3001或 OPT3002是否适合这种情况。 这些是较新的器件、并将 ADC 和传感器集成到单个封装中。 但是、最快的集成时间为100ms。

    最棒的

    Alex