This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT8241-CDK-EVM:opt8241

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/649573/opt8241-cdk-evm-opt8241

器件型号:OPT8241-CDK-EVM

大家好、我有以下问题:

1.  如何构建 opt8241坐标系?如何构建 xyz 轴?原点在哪里?如何准确地了解坐标?

2.  当我使用 MetrilusLongRange 校准时,测量的深度和实际深度始终相差7cm,,原因是?

3. 我在执行自己的应用程序时是否需要重新校准? 能否直接使用 MetrilusLongRange 等工厂校准?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1、原点位于 OPT8241成像区域的中心。 OPT8241-CDK-EVM 上的是镜头正下方的位置。 Z 轴指向摄像机镜头外、X 指向左侧、Y 指向上。

    2、在多远的距离、您得到了7cm 的偏移量? 在该配置文件中、您是否进行了一些调整? 听起来像是通用偏移校准已关闭。

    3.如果您在不同频率、照明功率、镜头更改、去混叠设置更改等条件下运行,则需要重新校准。 集成占空比和帧速率可能影响较小。