请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OPT8241-CDK-EVM
我的公司专注于软件、特别是3D 计算机视觉。 我们已经从 SoftKinetic 相机、PrimeSense、Kinect、KinectOne 演变而来、现在终于到了 TI 芯片组。 我们正在评估已完成基于 OPT8241芯片组的3D 摄像头设计的供应商。 我们需要6m 处的高精度、因此我们需要8w 的发射极功率。 Opt8241 CDK 板对我们来说非常有用、因此我们知道8w VCSEL 或边缘发射极激光器电源工作正常。
由于我们没有硬件专业知识、因此需要找到一个合作伙伴、以便为我们设计和帮助将摄像头投入生产。 我们不需要拥有设计-摄像头不是我们解决方案的竞争优势-我们的软件是关键。
如果有人知道有公司已经完成了8241设计、正在或准备进行量产、请告诉我。
谢谢你。
Steve Kiene
skiene@ocuvera.com