This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT8241-CDK-EVM:Voxel Viewer 下载链接不起作用

Guru**** 2587285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/649191/opt8241-cdk-evm-voxel-viewer-download-link-not-working

器件型号:OPT8241-CDK-EVM

我尝试从以下页面下载最新的 VoxelViewer:

www.ti.com/.../opt8241-cdk-evm

该链接可以正常工作以检查导出控制等、但当您最终单击下载链接时、我会定向到一个显示"已阻止病毒/间谍软件下载"的页面。 文件名:VoxelViewer-0.9.10-Win64.exe

我从多台 Web 浏览器、多台计算机(Mac 和 Windows)、我的手机和 iPad 中尝试了这种方法。 消息来自 TI 的 Web 服务器、而不是来自我的网络。

其他人能否正确下载该软件? 我从 CDK 页面下载了它(较旧版本)和许多其他内容、过去没有问题。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们可以重复此问题。  我们正与 IT 部门合作解决此问题。

    同时、您可以在以下位置下载该软件  :https://github.com/3dtof/prebuilt/blob/master/windows/VoxelViewer-0.9.10-Win64.exe   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 很抱歉、我没有查看 GitHub 库以查看那里是否有预构建的二进制文件。 有道理。

    我还看到了使用 VisualStudio 2017编译的预编译 SDK。 您是否要更新存储库中的源、以便在 VS2017中轻松构建它们? 现在不是因为 PCL 位存在各种已知问题。 我已经修复了其中的大部分内容,但我还需要重新构建/更新 Boost,我不知道它的 VS 构建-只能使用 gwcyyn。

    非常感谢!