This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1642:次级引导加载程序实现

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/649007/iwr1642-secondary-bootloader-implement

器件型号:IWR1642

AR1xxx 图像创建者用户指南展示了从 SFD 闪存引导加载时使用的图像格式、我有一些谜题、如下所示

次级引导加载程序 和用户应用程序映像如何位于 SFD 闪存上?

2.如果使用了另一个接口(即 CAN 接口),如何实现次级引导加载程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    高朝阳

    这个问题已经在这个主题中讨论过: e2e.ti.com/.../635347

    如果您有更多问题、请告诉我。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Akash

    我想知道在 ROM 晶圆复位中运行次级引导加载程序无效吗?

    如果4 个 MetaImage1/2/3/4是独立的、并且我的应用程序 bin 代码大于512K、在哪里刷写我的映像?