This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC7200:引脚 INTB 不变

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC7200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/648833/tdc7200-pin-intb-has-no-change

器件型号:TDC7200

大家好、

    当我使用 MCU 测试单芯片 TDC7200时、所有正常情况下都需要 INTB 引脚信号、我获得触发信号、我获得时间1和校准寄存器数据、但 INTB 在示波器上保持低电平。  有人知道原因吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    测量完成后、INTB 被拉低。 应使用电路板上的10k 电阻器将其上拉至3.3V、TDC7200会在测量结束时将其下拉至低电平。 INTB 将保持低电平、直到您通过设置新的测量位(清除中断状态寄存器并复位 INTB)开始新的测量。

    如果 INTB 引脚尚未通过电阻器上拉至3.3V、请执行此操作。 否则、它似乎是根据您所描述的内容按预期工作的。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,这正是我犯的错误,谢谢 Scott! 这样一来、7200在一秒内可以执行多少次测量?