This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243:室内测量中吸收材料的技术规格是什么?

Guru**** 2582435 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/647404/awr1243-what-are-the-technical-specifications-of-absorbing-material-in-indoor-measurements

器件型号:AWR1243

大家好、我想购买一些 吸收材料来构建 一 个电磁消声室 进行实验 、请遵循  http://www.ti.com.cn/cn/lit/an/swra549/swra549.pdf 上"使用毫米波传感器进行系统性能测量"的文档、 但我 不知道 吸收材料的技术规格。

你能给我一些建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    主要规格是> 75GHz 频率下的吸收特性。 我们使用的吸收材料在100GHz 时具有50dB 的吸收率。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能向我提供关于金字塔吸收材料的详细信息吗? 比如金字塔吸收材料高度、或者为我提供有关材料的 URL 以了解更多详细信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好?您能为我提供帮助?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我们使用了来自 TDK 的吸收材料。 材料名称为 IS-SM050材料。 您可以在他们的网站 上获得更多信息:product.tdk.com/.../e9e_bdj_003.pdf

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢、这就是我要找到的答案。