This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP235:RTM

Guru**** 2586895 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP235

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/647101/tmp235-rtm

器件型号:TMP235

您好!

我想使用 TMP 235测量高达150°C 的温度。

TMP235的最新版本和样片计划是什么时候?

此致、
Seishin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Seishin、
    TMP235 (目前处于预览模式)具有宽温度测量范围:–40°C 至+150°C
    正式上市(RTM)很快就会推出。 不迟于2018年第1季度初。

    此致、
    何塞
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jose:

    感谢您的及时响应。

    我期待 TMP235的发布。

    此致、
    Seishin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否有针对汽车 AEC-Q 100的计划?

    此致、

    Seishin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。 Q1-版本的 TMP235是产品路线图的一部分。 初始 RTM 为2018年末。

    此致、
    何塞
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jose:
    非常感谢。
    此致、
    Seishin