This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT8241:人眼角度检测

Guru**** 2582105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/649189/opt8241-human-eye-angle-detection

器件型号:OPT8241

我想知道 TI 是否有一个足够小的传感器、可以安装在一副眼镜中、但可以用来测量虹膜的位置。 对于 FoV 覆盖范围、可能需要每个眼图有两个传感器。 由于眼图具有确定的"形状"、因此使用 ToF 而不是光学/图形确定可能需要较少的计算密集型。 在这方面的任何帮助都将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI 3D-ToF 解决方案绝对可以使用。 但是、我不清楚为什么2D 成像仪不足以进行虹膜跟踪? 您为什么需要深度信息来跟踪虹膜?

    Larry
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅从跟踪困难的角度。 一种复杂的情况是光圈尺寸动态变化、另一种情况是、光圈中的跟踪可能会出现更高的错误率。 尽管眼图的形状可能会被眼图模糊、但形状不会变化、因此当眼图被眼图遮挡时、您可以跟踪至少部分形状。  

    T1 3D-ToF 将最小距离列为"1米" 、不适用于最多具有~2英寸空间的眼镜实施。 是否有办法克服规格表中未列出的最小距离?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 3D-ToF 理论上可在低至0的范围内运行、但存在其他实际限制、例如传感器和照明的放置距离、照明是否能够进行精细调光等

    使用 系统估算器工具 查看您是否可以得出自己的结论。  本视频 介绍了如何使用它来进行权衡。