This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC1080:HDC1080在低/高湿度下读数翻转

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: HDC1080

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/649318/hdc1080-hdc1080-reading-overturn-at-low-high-humidity

器件型号:HDC1080

我的客户想要检查 HDC1080在 SI7020上是否存在一个问题。 在 SI7020上、当湿度非常接近0%时、读取数据可能从2跳到65534;当接近100%时、数据可能从65534跳到2。 Silicon Lab 的家伙告诉他们这是这种 IC 的一个常见问题。 您能帮助确认这一点吗?  如果不喜欢这一点、  我们最好击败 SI7020。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Zhengxing:

    我们的表征团队可以可靠地访问~0%RH 和~100%RH (当然没有冷凝条件)、并且在他们测试的 HDC1080产品中没有观察到这种行为。 我们没有关于此类行为的任何报告。

    此致、
    何塞