This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP116EVM:多个温度传感器

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP116EVM, TMP116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/649521/tmp116evm-multiple-temp-sensors

器件型号:TMP116EVM
主题中讨论的其他器件: TMP116

对于 TMP116EVK、是否可以在同一台计算机上启动多个相同的 EVK 软件、以便同时从多个温度传感器获取读数(不需要时间同步)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Laura、

    不能、TMP116EVM 不支持在同一台 PC 上同时运行的多个 GUI 实例。

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Laura、

    感谢您与我们联系。 遗憾的是、由于与指定句柄关联的控制器的开放式和紧密通信、固件每个句柄仅支持一个板。

    但是、您可以通过将穿孔分接卡舌上的电路板与3个附加电路板分开、在同一 TMP116EVM I2C 总线上连接四个器件。 您只需在 TMP116器件侧使用唯一的地址配置每个板、然后用一根导线焊接到 TMP116EVM。 当前的软件 GUI 不支持同一电路板上的多个器件。 我可以向您发送之前的版本 v1.2.1。

    如果您有兴趣、请告诉我。 我可以安排一些 EVM 发货给您、并通过 Box 向您发送软件。

    Aaron