This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1000-Q1:工作温度和结温

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/649491/ldc1000-q1-operating-temperature-and-junction-temperature

器件型号:LDC1000-Q1

我看到 LDC1000-Q1的工作温度范围介于-40和+150°C (等级0)之间。 根据其数据表、结温为150°C
结温不应高于最高工作温度?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andrea:

    工作温度的规格基于结温。 您可以使用数据表中的热性能信息来确定最高环境温度。 由于 LDC1000消耗的功率不大-通常小于30mW、因此环境和结温之间的温差通常小于3摄氏度

    此致、

    Christo