This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC2114:推荐的 MCU

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC2214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/649375/fdc2114-recommended-mcu

器件型号:FDC2114
主题中讨论的其他器件:FDC2214

您好!

如果我想尽快读出 DATAx、并通过 UDP 将这些信息发送到远程计算机。 如果只需将所有数据打包到 UDP 数据包并将其发送到套接字中、您会建议使用哪种 MCU?

提前感谢、

Jonas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Jonas、

    FDC2214的采样率限制基于使用的 i2c 接口、该接口支持最大400kbit/s 的速率、因此 i2c 很可能成为瓶颈。 任何同时支持 i2c 和通过 UDP 进行通信的 MCU 都将起作用。 我无法为此应用提供推荐的 MCU、但我建议您查看 TI 的产品系列、以查看是否有任何产品符合您的要求。

    此致、

    Christo