This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1642BOOST:通过 J5和 J6路由 SPI 需要哪些 ECO?

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/649203/iwr1642boost-what-ecos-are-required-to-route-spi-through-j5-and-j6

器件型号:IWR1642BOOST
主题中讨论的其他器件:IWR1642

您好!  

我一直在尝试从 J5和 J6 (AR_SPICLK1、 AR_CS1、 AR_MOSI1、 AR_MISO1)上的引脚获取主配置和从配置中的 SPI 信号。 到目前为止、在从器件或主器件配置中写入总线时、我无法从引脚中获取任何信号。 我已验证 IWR1642 EVM 的示波器上是否缺少信号。 而独立连接 Arduino Micro 会在示波器上产生可观察到的信号。  

我在信中参考了所有软件示例、因此这可能是硬件问题。 那么、是否需要执行任何 ECO 才能使这些引脚正常工作?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    赫尔曼、您好!

    我已要求 IWR 专家为您进行研究。 他应在接下来的几天内为您提供答复。

    同时、我建议您查看此使用 SPI 的 TI 参考设计: www.ti.com/.../TIDEP-0091


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赫尔曼、您好!

    我的第一个建议 是检查您是否正在探测正确的引脚。   我想您是这样、但为了确保我附上了 J5 J6原理图的快照。

    第二个建议是检查引脚多路复用。  如 Akash 所述、请查看 液位 感应演示、获取  有关如何初始化 SPI 和发送简单传输的简单示例。   它还包括正确的引脚多路复用初始化。  不需要其他任何东西。  检查您是否正在执行演示所执行的所有 SPI 设置调用、并检查  在 SPI pinmux 之后的同一引脚上是否存在任何 pinmux 初始化。  最后、SPI 初始化应从 Init 任务完成、而不是从 main 完成。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    从初始化任务执行 pinmux 初始化即可完成此任务。 谢谢你。