This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5401-Q1:未使用的 INX_AUX 引脚

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/649478/afe5401-q1-unused-inx_aux-pins

器件型号:AFE5401-Q1

您好!

我有一位客户 没有使用 INX_AUX 输入。 对于这些未使用的输入引脚的端接、有什么建议。 它们是否保持开路、拉高、接地?

非常感谢

Faizul Bacchus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Faizul、

    如果不使用辅助输入通道、则可保持断开状态。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Praveen

    感谢您的快速回复。 客户目前已将这些引脚全部接地。 也可以、或者我建议他们将其保持打开状态。 它们目前处于布局中。 除非我错过了该数据表、否则该数据表似乎没有任何有关该数据表的信息。

    谢谢、
    Faizul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Faizul、

    辅助输入和模拟输入均使用输入端接电阻器在内部偏置、因此建议将其保持开路或将输入端置于交流接地状态。
    我不会将它们直流短路至接地。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、谢谢。
    Faizul