This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4400:AFE4400

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/648397/afe4400-afe4400

器件型号:AFE4400

您好!

使用 AFE4400、我一直 在收集来自不同主题的 PPG 信号。  我遵循的流程是: 从 AFE4400收集的样本经过平均滤波器,然后 是 HP 滤波器。  到目前为止,我的看法有好有坏。 例如、 从少数几个主题收集的 PPG 信号看起来非常正常、没有失真。 在相同的设置下、对于其他一些设置、收集的信号会非常失真。 也就是说,缺乏一致性。 如何在信号质量方面实现一致性? 请提出任何建议。

此致。

Nazrul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nazrul、

    接收到的 PPG 信号取决于许多因素、例如肤色、血管位置等 因此、为了克服这种不一致性、必须对 LED 电流、TIA 增益等一些信号链参数进行面对面调整。
    如果您可以共享这两种情况的波形、那么调试该问题会非常有用。

    此致、
    Prabin