This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:可闻噪声

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642BOOST, AWR1642, IWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/647121/awr1642boost-audible-noise

器件型号:AWR1642BOOST
主题中讨论的其他器件: AWR1642IWR1642

您好!

当我们启动 AWR1642BOOST 并读取默认命令时、会出现可闻噪声(pip-pip 声音)。
当我们更改帧速率时、可闻噪声频率会发生变化。 我认为噪声与帧速率同步。
我们检查两个升压板(AWR1642和 IWR1642)、两个 EVM 都会产生此噪声。
请告诉我这种声音的原因吗?  

请将随附的视频作为声音查看。 您可能不会播放此视频、但 我认为您可以检查 EVM 的相同声音。

e2e.ti.com/.../IMG_5F00_0003.MOV

此致、
Ryuji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ryuji、
    我们以前没有听到过这种噪音。 它可能来自您使用的电源吗? 您可以尝试更改5V 电源并进行检查吗?

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vilek San、

    我们使用5V/3A 交流应用器。 我们更改了5V/4A 交流应用器、但我们还可以听到噪声。
    根据用户指南、我们是否应使用5A 电流限制交流采用器? 遗憾的是、我们没有采用5A 交流电的器。

    您能否再次检查噪声?
    可闻噪声非常小。
    请务必仔细聆听、将耳朵靠近电路板。

    此致、
    Ryuji
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    以下链接介绍了来自 MLCC 电容器的噪声。  

    https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/archive/2016/08/09/how-to-reduce-acoustic-noise-of-mlccs-in-power-applications

    谢谢、

    Shankar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    感谢您提供信息。
    首先、我认为来自电感器或电容器的噪声。
    LP87524的3.3V 输出在 PFM 模式下运行。 和开关频率之间的关系。
    但是、当我们更改 AWR1624的 fps 速率时、可闻噪声速度会发生变化。 但开关频率不变。
    然后、我触摸了电路板的各个部分、以查看噪声是否发生了变化、但并未发生变化。
    我想知道电路板的噪声源。
    在读取命令后、我们可以在默认情况下听到可闻噪声。(不是仅加电。)

    此致、
    Ryuji
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    很抱歉让您感到困扰、但如果此主题有任何更新、您能告诉我吗?
    如果 AC 采用者出现声学噪声,您是否可以共享示例音频文件?
    此外、您能否打开我附加视频的文件?
    我希望您能听到一次这种声音。 如果您按照我的电子邮件地址联系、我可以发送文件。

    asaka-r@macnica.co.jp

    此致、
    Ryuji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ryuji、
    对延迟回复表示歉意。 通过仔细分析您的输入、我们还能够听到末尾的噪声、这似乎与帧速率相关。 我做了一组实验来确定噪声源是电源适配器、电源输入端的铁氧体磁珠或二极管。
    如上文 Shankar 文章所述,由于陶瓷电容器,这种电容器似乎是陶瓷电容器。 在每帧之后、负载电流在线性调频脉冲期间从非常高的值切换到帧间时间内的非常低的值。 这可能会导致帧速率下的噪声。

    此致、
    Vivek