This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:引导完成后的 SOP 引脚。

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/648556/awr1642-sop-pins-after-the-boot-completes

器件型号:AWR1642

你(们)好

我的客户希望使用 SOP 引脚。
我只想确保 SOP 引脚仅在引导期间使用、客户可以在引导后根据需要使用这些引脚。
我是否理解正确?

谢谢你。
此致、
Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Johnny、
    选择 SOP 行的原因是什么?
    客户是否在寻找额外的 GPIO?

    -Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Raghu

    是的、他们需要更多的引脚、并且希望将其用作 SPI。

    谢谢你。
    此致、
    Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Johnny、

    是的、SOP 引脚仅在引导期间使用。 虽然可以重新分配引脚、但需要仔细考虑 nRESET 或热复位的处理。

    此致、
    Naveen