This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243:SNR? 天线增益? 最大 范围?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243, AWR1243BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/649109/awr1243-snr-antenna-gain-max-range

器件型号:AWR1243

我尝试计算 AWR1243汽车雷达的范围、以确定其避免 LRR 碰撞的能力。 我的具体问题是、车辆可以在多远的距离前成功检测? 您曾测量过此距离、得到了什么?

AWR1243成功检测前方车辆所需的最小 SNR 是多少? 对于熟练的雷达、该值通常取值为3dB、对于典型的雷达、取值约为3-10dB、对于跟踪雷达、取值为10-20dB。 AWR1243呢?

假设要运行的频率为76-77GHz。 除了数据表中提供的信息 (TX 功率:12dBm;RX 噪声系数:15dB (76至77GHz))、我还需要知道发射天线增益、以便通过雷达公式计算此最大距离。 AWR1243的发射天线增益是多少?   

这种发射天线增益如何通过2根同时 TX 天线或1根 TX 天线改变?

此致。

CANAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Canan、
    可测量的最大距离取决于天线增益、使用的检测算法等多个因素 感应估算器工具(dev.ti.com/.../) 可帮助您根据您在外部处理器中使用的硬件设计和算法的具体实现情况估算可实现的范围。

    请在下面找到您的具体问题的答案:

    >> AWR1243成功检测前方车辆所需的最小 SNR 是多少? 对于熟练的>>雷达,此值通常取值为3dB,对于典型的雷达,此值约为3-10dB,对于跟踪雷达,此值通常取值为10-20dB。 AWR1243呢?
    AWR1243是一款仅限前端的器件、它将原始接收数据发送到外部处理器进行处理和检测。 检测所需的 SNR 取决于您在从 AWR1243器件接收数据的处理器中使用的算法。

    >>假设工作频率为76-77GHz。 除了数据表中提供的信息(TX 功率:12dBm;RX 噪声系数:15dB >>(76至77GHz))、我还需要知道发射天线增益、以便通过雷达方程计算此最大距离。 AWR1243的发射>>天线增益是多少?
    我假设您是指 AWR1243BOOST 板的天线增益。 您可以在 AWR1243BOOST 用户指南中找到天线增益图。 峰值增益为~10dB。 但您可以使用所需的增益来实现自己的天线、这只是一个演示板、不一定是 LRR 的完整最终产品。

    >>这种发射天线增益如何通过2个同步 TX 天线或1个 TX 天线改变?
    如果同时使用2TX 或1TX、天线增益不会改变。 但是、根据使用的天线模式、2根天线的光束可能会根据角度进行建设性地添加或基板。 同样、这在很大程度上取决于您使用的天线。

    此致、
    Vivek