This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243:在毫米波 SDK 和雷达 SDK 上提供6位移相器支持

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/647613/awr1243-6-bit-phase-shifter-support-on-mmwave-sdk-and-radar-sdk

器件型号:AWR1243

对于客户项目、我们正在考虑使用 AWR1243P 进行 TX 相移功能。

我相信毫米波 SDK 1.01版本将支持此功能的 API/毫米波链接。 有人可以确认吗?

2.当前可用的雷达 SDK 3.01版本是否具有可顺利链接到毫米波链接的此功能的 API? 如果不是、是否计划在下一版本中支持它?如果是、我何时可以期待更新版本?

提前感谢、

Santhana Raj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Santhana、

    A1:毫米波长中已支持 API。 但当前的 AWR1243器件不支持此功能。

    A2:雷达 SDK 还可以使用支持的毫米波长 API。

    您将需要 AWR1243P 器件来检查此功能。
    谢谢、
    Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raghu、

    感谢您的解释。 有一点不清楚。

    雷达 SDK 是否已经集成了 API、我可以直接使用它来链接毫米波 SDK 中的相应 API? 或者我必须自己编写它吗?

    如果没有、是否计划在附近的未来版本中支持它??

    提前感谢、

    Santhana Raj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Santhana、

    当前的雷达 SDK 不包含任何与移相器相关的代码(mmwaveLink API)、因为无法在现有器件上验证该代码。
    一旦 AWR1243P 器件可用且可验证此功能、RadarSDK 的较新版本可能会在稍后日期发布。

    我没有发布新 Radar SDK 的日期。

    -Raghu