This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243:关于 AWR1243、QSPI、I2C 总线、它是否有效? AWR1243中是否有 MSS?

Guru**** 2581505 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/648795/awr1243-about-awr1243-qspi-i2c-bus-is-it-valid-is-there-mss-in-awr1243

器件型号:AWR1243

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gary、

    对此我不是很确定、我将在周一的某个时候与 AWR 团队讨论并为您提供答案。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gary、
    I2C 和 QSPI 在 AWR1243器件(生产器件)中无效。
    MSS 不可用于 AWR1243中的用户编程。

    -Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、对于 AWR1243、只需通过 SPI 将图像上传到 BSS 即可?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您可以通过 SPI 从外部主机(嵌入式平台)下载映像。

    您计划使用的外部主机是什么?

    -Raghu