This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243BOOST:引导加载程序的执行模式(通过 SPI 加载映像)如何?

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: MMWAVE-DFP, UNIFLASH, AWR1243BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/649036/awr1243boost-how-execution-mode-of-bootloader-image-load-over-spi

器件型号:AWR1243BOOST
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH、MMWAVE-DFP

您好!

我想知道: 引导加载程序的执行模式如何(通过 SPI 加载映像)?  AWR1243BOOT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Gary Chen、

    您可以使用 UNIFLASH 擦除 AWR1243BOOST 上的闪存。 然后,您可以通过 SPI 将 AWR1243BOOST 连接到外部主机。 然后,您可以从外部主机通过 SPI 下载固件。

    "MMWAVE-DFP"包括用于下载固件的示例代码。

    请参阅“$MMWAVE-DFP\ti\examples\mmwavelink_examples\mmwm_example.c”中的函数 MMWL_fileDownload ()。

    您能告诉我您将用于此目的的外部主机吗?

    -Raghu