This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443:用于 Lua 脚本的 RADAR Studio 文档

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/648877/iwr1443-radar-studio-documentations-for-lua-scripting

器件型号:IWR1443

你好

Radar Studio 用户手册中有一个非常简短的有关 Lua 脚本的章节、用于自动执行采集任务。 我在此文件中找到一些 Lua 脚本、如图1所示。  

问题1:这些文档可以专门实现什么功能?

问题2:如果我想编写一段 Lua 代码来控制雷达信号的发射和停止,  我该怎么办? 传统操作之后、单击 "TSW1400 ARM"触发帧"和 Radar Studio 中的其他按钮以控制信号传输和停止。(以 Picture2为单位)

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Eric、

    要查看包含简要说明的所有 Lua Shell 命令的列表、您可以在 Lua Shell 中键入"help"。

    查看与按钮对应的命令的一种简单方法是在每次按下按钮后查看控制台窗口的输出。 相应的 Lua 命令应打印到控制台窗口中。 您可以通过在 Radar Studio GUI 中选择 View > Output 来查看控制台窗口。

    例如、当您按下"TSW1400 ARM"时、您应该会在控制台窗口上看到类似于"AR1.StartTsw1400Arm ("C:\\ti\\mmwave_DFP_00_07_00_04\\rf_eval\\radarstudio \\PostProc\\adc_data.bin")"输出的内容。 这是相应的 Lua 命令。

    当您按下'Trigger Frames'时,您应该会看到'AR1.StartFrames()'输出到控制台窗口。 这是"Trigger Frame"按钮对应的 Lua 命令。

    Radar Studio 中的每个按钮都应有一个 Lua 命令、因此所有 Radar Studio 命令都可以自动执行。

    此致、

    Adrian