请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1243 您好!
从 AWR1243升压设置的跟踪日志文件和 AWR ICD 中,我注意到主机发送了0x5678 0x8765 0xFFFF…… 通道上显示0xFFFF 消息。
该消息表示主机已准备好接收来自 AWR SPI 从器件的消息。 由于主机始终是主设备、AWR 始终是从设备、因此通信协议是否需要使用此消息?
只有在启用基于 ACK 的消息时才需要此消息吗? 如果我不希望基于 ACK 的消息(我可以从命令消息标志中启用),那么我是否可以离开而不让主机发送此0x5678消息?
谢谢你
RJ