This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP116EVM:尝试重新安装时出现软件错误

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP116EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/648509/tmp116evm-sw-error-while-trying-to-reinstall

器件型号:TMP116EVM

尝试重新安装 TMP116EVM_GUI 软件时出现错误。  在安装 Lab View 之前、我最初安装了软件、因此我一直收到 Lab View 错误。  安装 LV 后,我继续收到 LV 未安装错误。  我让 Windows 卸载 TMP116EVM 软件。  当我尝试安装软件时、我现在获得了"我们尝试安装的 TMP116EVM 版本已安装在系统中。  因此安装程序将退出。"。

Windows 未显示此软件已安装。  我尝试删除 了"C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\TMP116EVM"中的目录、但这不允许安装程序运行。

如何重新安装软件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Scott、

    这对您来说一定是令人沮丧的。 为了正确启动 GUI、需要使用 LV 运行时引擎 TMP116EVM GUI。 它是使用 LV 2016运行时引擎补丁 f2开发和编译的。 因此、当您首次安装软件 GUI 时、必须选中 LV 2016运行时选项复选框、这一点非常重要。 它将自动下载正确的 LV 运行时引擎。 请问您安装了哪个版本的 LV?

    如果您仍然遇到问题、我可以向朋友索取、以便我们可以安排 WebEx。

    Aaron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    看起来我有"2017实验室视图"。 我从 TI 软件提供的链接中下载了该软件。 如果需要、我可以卸载2017版本并安装2016版本。 但我仍然需要 TMP116EVM GUI 来运行应用。

    我遇到的问题是我无法重新安装 TI 软件、并且似乎未安装。 如前所述、当我尝试安装 TI 软件时、我收到以下消息:"Version of TMP116EVM Ware trying to install is already installed in the system.(我们尝试安装的 TMP116EVM 版本已安装在系统中。)" 因此安装程序将退出。"。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、我只能找到 Lab View 2016 F5补丁。 这是否起作用? 如果不是、您可以向我发送 f2软件的链接吗?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Scott、

    请确保您拥有计算机的管理权限、以便安装软件。 当我捆绑软件安装时、我使可执行文件以"管理员"身份运行。

    遗憾的是、LV 2016运行时引擎 F5补丁程序不适用于 TMP116EVM GUI、因为它是为 LV 2016运行时引擎 f2补丁程序编译的。

    您可以通过两种方法下载 LV 2016运行时引擎 f2补丁。
    1.您可以在安装向导中选中"LabVIEW RTE"复选框。 这将自动从链接中下载。
    2.这里是从 NI 下载 RTE 的链接。 ftp.ni.com/.../LVRTE2016_f2Patchstd.exe

    希望这对您有所帮助。 如果您需要进一步的帮助、请告诉我。

    Aaron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Scott、

    如果您能够解决问题、只需与您联系。 如果是、我将关闭您发布的内容。

    Aaron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不、这不能解决我的问题。 正如我在原始帖子中所述、我无法重新安装 TMP116EVM GUI 软件。 我以管理员身份运行。 我能够安装一次、但随后我运行了 Windows 添加/删除程序以将其卸载。 现在、我正在尝试重新安装它、并收到错误消息。

    "我们尝试安装的 TMP116EVM 版本已安装在系统中。 这样安装程序就会退出。"

    该程序不再列在"添加/删除程序"中、.exe 也不在我的计算机上的 TI 目录中。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Scott、

    让我脱机处理这个。 我将向您发送一个私人会话、以便我们可以更改 WebEx 呼叫的信息。

    Aaron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    我和我的同事尝试在两台 PC 上安装 Windows 10、并卸载了软件 GUI。 我们没有遇到任何问题。 有时,当您卸载软件程序时,它仍会离开程序文件夹并保留在 Windows 注册表中。 我知道您已经尝试删除该文件夹。 您可能需要检查是否可以执行此操作,特别是 Windows 注册表。

    如果我的 IT 人员能够帮助解决此问题、我将与他们合作。

    Aaron