This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM57:LM57降低工作温度和热常数

Guru**** 2556540 points
Other Parts Discussed in Thread: LM57

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/648352/lm57-lm57-lower-operating-temperature-and-thermal-constant

器件型号:LM57

您好!

我们计划在一个应用中使用 LM57。

该应用的工作温度为-55摄氏度。LM57将在 我们的应用中用作恒温开关。

 

Toover 阈值 =-35°C。

 

当温度<-35°C 时, 将不会驱动 Toer#(开漏)(默认为高电平),这会打开加热器(基本上是电阻器 n/w)。

 当温度大于-35°C 时、Toover #将被驱动为低电平并关闭加热器。

 

 LM57的工作温度低于。

 

LM57在-50°C 至-55°C 温度范围内的运行状态是否可以估算?

-->环境温度<-35摄氏度(-55摄氏度至-35摄氏度)时 ,应将 Toover #(低电平有效)驱动为低电平。 这是否可以实现。

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    第一个帖子有一些问题。 我将再次发布它。


    我们计划在一个应用中使用 LM57。

    该应用的工作温度为-55摄氏度。LM57将在我们的应用中用作恒温开关。


    Toover 阈值=-35°C。


    当温度<-35°C 时,将不会驱动 Toer#(开漏)(默认为高电平),这会打开加热器(基本上是电阻器 n/w)。

    当温度大于-35°C 时、Toover #将被驱动为低电平并关闭加热器。



    LM57的工作温度为-50摄氏度至150摄氏度。

    LM57在-50°C 至-55°C 温度范围内的运行状态是否可以估算?

    -->环境温度<-35摄氏度(-55摄氏度至-35摄氏度)时,不应将 Toover #(低电平有效)驱动为低电平。 这是否可以实现
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    让我看看。

    开尔文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、开尔文、

    很少有人会就此作出决定。 您是否对此有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Malli、

    遗憾的是 、-55C 超出了建议的工作范围、因此无法保证任何估算。  问题是某些器件可能在-50C 之外工作、但如果您的样片尺寸较大 、例如在生产中 、则可能会遇到问题、因为工作范围在未制表的区域内。

    开尔文