This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC2010EVM:温度读数不正确

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: HDC2010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/648779/hdc2010evm-incorrect-temperature-reading

器件型号:HDC2010EVM
主题中讨论的其他器件:HDC2010

我目前正在使用 Arduino 和 Atmel 微控制器读取 HDC2010 EVM 芯片、两块电路板上的温度读数大约为20华氏度(在温控办公室为34摄氏度)。 我正在使用文档中提供的计算、但我认为这可能是数据读取问题。 是否有什么想法会导致此问题? 配置是否可能不正确? 我有两个 EVM 套件、两个传感器的读数都不正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elizabeth、

    让我推荐您可以尝试的几件事

    使用 HDC2010 GUI (传感解决方案 EVM GUI 工具 v1.0.3 (修订版 D) 并检查温度读数。 如果 GUI 中的读数也错误  、则 EVM 上的传感器可能会损坏。

    2.将 Arduino 代码与我们提供的 Arduino 软件示例进行比较。 链接如下: