This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC1004:土壤湿度探头

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC1004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/647393/fdc1004-soil-moisture-probe

器件型号:FDC1004

您好!  

我正在尝试使用 FDC1004开发土壤湿度传感器。 我希望能够利用 FDC1004提供的屏蔽层来限制干扰并保证高精度。 我正在尝试提供最佳的探头/电极配置、以最大限度地减少噪声拾取并实现高精度和分辨率。 我提出了以下探头配置。 探针是连接到 SHLD1和 CIN1的未暴露铜板、在电路板的两侧均可运行。 在我的情况下、是否甚至需要主动屏蔽? 或者、我应该用 GND 板更换 SHLD 板吗? 我并不过分担心人体接近问题、因为探头会在土壤中、不会暴露在外。 任何见解都将有帮助。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、soilsci、

    即使人类的接近度不是一个问题、也可能存在其他环境干扰和噪声。

    为了最大限度地降低环境干扰对信号的影响、我们建议在 FDC1004和传感器之间的信号路径周围设置屏蔽层。

    最棒的

    Jiashow