This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC7200:无法检测起始脉冲

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC7200, TDC1000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/646957/tdc7200-start-pulse-is-unable-to-detect

器件型号:TDC7200
主题中讨论的其他器件: TDC1000

从 TDC7200生成触发信号、从 TDC1000生成 START 脉冲。START 显示在 TDC7200的引脚上、但寄存器(中断状态)中的 START 脉冲检测位无法置位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这些器件是作为 TDC1000-TDC7200EVM 的一部分一起使用、还是在定制板上? 此外、您如何确定尚未设置测量开始标志? 不建议在测量过程中轮询 INT_STATUS 寄存器、因为这会导致测量出现问题。 当 TD7200收到 START 信号时、应重置触发脉冲、因此您可以在不轮询 INT_STATUS 寄存器的情况下进行检查。

    测量开始但未设置标志后、您的应用中会发生什么情况?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Scott、
    我们正在使用定制板、INTB 引脚上不会生成接口、因此我们验证了接口状态、发现中断状态(启动检测)位没有变化、在写入寄存器时触发为高电平、在一段时间后触发为低电平。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Scott
    触发脉冲波良好、如 datasheet.pleas 帮助中所示。