This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243:使用 BIST 的 NF 测量雷达工作室

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/647369/awr1243-nf-measurement-radar-studio-using-bist

器件型号:AWR1243

您好:

是否可以将 BIST 处理器与 Radar Studio 结合使用来在 AWR1243BOOST 上实现无外部音调注入的 NF 测量? 如果可能,是否可以共享工作流程以了解如何启用它?

谢谢、

RJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、RJ、

    我们支持使用内部回送进行监控。 您可以启用 RX 增益相位和 RX 噪声系数监控来计算器件的噪声系数。

    流程和 API 序列如下
    1.射频加电
    2.射频通道配置
    3. ADC 输出格式配置
    低功耗模式配置
    5.射频初始化
    6.配置文件配置
    7.线性调频脉冲配置
    8.帧配置
    9.模拟监控全局启用
    10. Rx 增益和相位监控配置
    11. Calib/mon 时间单位配置
    12.传感器启动

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Sameer。 感谢你的帮助。  

    此致、

    RJ