This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1612:关于两个通道

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/648213/ldc1612-about-the-two-channels

器件型号:LDC1612

大家好、EverBody

我想知道  两个通道的采样方法是 同步还是异步?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    对于多通道模式定序、时钟(内部或外部振荡器)提供采样频率。 每个通道的采样按顺序进行收集。 如您提供的图所示、通道0被激活、采样和关闭。 在关闭通道0之前、通道1不会被激活。

    对于单通道模式定序、相同的时钟提供采样频率、并且由于仅对一个通道进行采样、因此该通道绝不会关闭。

    最棒的
    Jiashow