This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP112:TMP112 &TMP103是否能够读取或显示用十进制表示的温度值?

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP112, TMP103

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/648730/tmp112-can-tmp112-tmp103-read-or-shows-the-temp-value-in-decimals

器件型号:TMP112
主题中讨论的其他器件: TMP103

我对 TMP103和 TMP112有疑问、

基本上、我们需要读取21.69、21.345、21.872等温度值、

现在、我们可以读取21、22、23等值。 是否有任何注册表设置可读取十进制的临时值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Periyasamy、

    TMP103仅报告整数温度。 这是因为它只有8位寄存器。 您可以在数据表第17页的表6 8位温度数据格式中看到这一点。 第一页还将分辨率8位列为关键特性。

    TMP112具有可配置的12/13位分辨率。 它可以报告小数温度、如数据表第10和11页所示。

    谢谢、