This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC316:DIN_Config -为每个转换周期设置?

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/648669/ddc316-din_config---set-for-every-conversion-cycle

器件型号:DDC316

您好!

非常简单的问题-无法从数据表中找到它..

是否必须为每个转换周期设置16位配置寄存器、或者 写入后、它将在后续周期中保持设置(只要它保持上电状态)?

谢谢

Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Phil、您好、

    欢迎访问 TI E2E 论坛!

    仅在发生外部复位或上电复位时、对16位配置寄存器进行编程即可。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常好、谢谢 Praveen。