This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV401-Q1:DRV401 -如何选择 R3 R4 C3 C4的值

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/648607/drv401-q1-drv401--how-to-choose-the-value-of-r3-r4-c3-c4

器件型号:DRV401-Q1

请参阅下图 R3 R4 C3 C4的功能是什么,  我想它用于减少 PWM 和 PWM 信号的同步纹波。 以及如何选择该值?

非常感谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jie、

    我将在此引用数据表、因为这取决于磁探头。

    "R3和 R4与 C3和 C4一起构成一个网络
    从而减少中剩余的探头振荡器纹波
    输出信号。 组件值取决于
    传感器类型、并根据需要进行定制以获得最佳结果。
    正常运行不需要此网络。"

    频率会因所用探头而异。 这是由于探头饱和可能因探头而异。

    "探头芯在典型电流下达到饱和
    28mA (请参阅图2a)。 比较器连接到
    VREF 大约为0.5V。 电流比较器检测到
    饱和并反转激励电压极性、
    导致探头电路在频率范围内振荡
    250kHz 至550kHz。 振荡频率为 A
    探头磁芯的磁性特性的函数和
    线圈。"

    您是否尝试了探头并看到了其频率响应? 我会在正常工作条件下测量该频率、因为频率漂移会对磁探头属性漂移产生一点影响。