This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1642BOOST:在 Radar Studio 中、处理模型从复数2x 更改为复数1x 后会发生什么情况?

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/648048/iwr1642boost-what-happes-after-the-processing-model-is-changed-from-complex-2x-to-complex-1x-in-radar-studio

器件型号:IWR1642BOOST

您好、香榭丽舍

 请告诉我、在 Radar Studio 中、处理模型从复数2x 更改为复数1x 后有何不同?

我能够从吹扫中学习复杂的1x 和复杂的2x、但我想知道雷达 Studio 中的显示变化。
https://e2e.ti.com/support/sensor/mmwave_sensors/f/1023/t/595667?tisearch=e2e-quicksearch&keymatch=complex%201x

非常感谢您的友好支持。
此致、
Hitoshi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../AR_5F00_baseband_5F00_appnote_5F00_v0p6.pdfHelloHitoshi、

    ADC (数字前端)在 Real、皮肤2x 和皮肤1x 中的工作方式不同。

    在下变频混频器之后有两个 ADC、始终使用 Inphase。  正交 ADC 也用于复数模式。

    数字前端有多个部分、 CIC 抽取率9、IQ 校正、第1级抽取率2级、重采样器以及 包含进一步抽取和调优的第2级(第2级是复数1x 和复数2x 的不同之处)。

    我已添加一个说明。  与 Radar Studio 相关的是、接收器 FFT 图不同。

     复数1x 显示的是转换后的频谱、0到 FS (复数速率)。

     复数2x 我们显示了从-fs/2到 fs/2的已移位复数频谱。

    在距离和速度检测应用中、复数1x 是一个不错的选择。

    我们需要检测距离和速度、并使用负频率进行干扰检测的情况。

    此致、

    Joe Quintal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joe、您好!

    非常感谢您的详细信息。
    这正是我想要知道的。
    此致、
    Hitoshi Sugawara